大家好、团队、
我的器件中的 LP8556-E08可为采用两相6驱动器配置且 BRT_MODE=11b 的两个 LED 灯串供电。
要求每个灯串的最大电流为125mA、因此我设置 Current_MAX=50mA、Current_MSB_LSB=D54h (D54/FFF*50mA~125mA/3)。
我还以320mV*(125mA/3)/23mA=580mV 的比例增加了驱动器余量电压(futton_offset=460mV、driver_head余 量=125mV、加上585mV)。
除外部电阻器外、其余所有设置均处于其默认 E08状态、这些电阻器被禁用并替换为内部等效器件。
令人惊讶的是、测得的驱动器电压为~1.2V、这太高、但只需设置 MAX_CURRENT_23mA、它就会降至~0.7V 的预期电平。
请澄清这种意外的依赖关系、并让我知道是否适合按比例计算所需的余量增加。
其他几个相关问题:
-寄存器 CFGE 中的 LED_COMP_HYST 定义仅提及 DRIVER_FLOADER 供能方、而相应寄存器中的 FLOAD_OFFSET 和 DRIVER_FLOADER 定义都声称贡献了中间比较器阈值(这似乎更合乎逻辑)-谁是正确的?
-我观察到零星的 OVP 状态标志,这些状态标志似乎会随亮度的大幅变化而变化-是不是正常的?
-我的 LED 灯串最大电压为~27V、但如果我设置 VBOOST_RANGE=0 (即7...34V、这似乎足够了)、情况会更糟、OVP 和 OCP 状态标志置1、甚至高频驱动器在高亮度下振荡- VBOOST_RANGE 参数的用途是什么?
此致、
Sergey。