This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1EVM-2100:重负载启动、请参阅过冲电流

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028828/lm25149-q1evm-2100-heavy-load-startup-see-overshoot-on-current

器件型号:LM25149-Q1EVM-2100

大家好、团队成员

在重负载(13A)启动时、请参阅输出电流上的过冲。 这是正常的吗? 什么会导致该过冲? (例如测试方法?)

测试条件:VIN=12V VOUT=3.3V ILOAD=13A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    否、这不是正常现象、EVM 的峰值电流限制设定值为12A、您是否修改了 EVM?

    您是否有 VOUT 的示波器截图? 在此条件下、还请对 COMP 进行范围界定。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、奥兰多

    Vout 没有过冲、只有在3A 负载条件下电流具有过冲。

    另一个问题、

    当 EN=4.5~5.5V 时、在轻负载条件下、输出电压随机变化、并且在重负载条件下、不会出现此问题。

    2.对于 AEFVDDA 引脚连接、100N 都接地、上拉电阻器连接到 VCC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    您是否有任何有关 EN 行为的范围截图?

    对于有源 EMI 功率电容器引脚、请在 AEFVDDA 和 AVSS 引脚附近放置一个4.7µF μ F 电容器。 用一个3Ω Ω 电阻器将 AEFVDDA 节点上拉至 VCC。  

    请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、奥兰多

    这个3ohm 电阻器的用途是什么? 这是强制性的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mona、

    3Ω Ω 电阻器用于滤除 VCC 和 AEF 之间的噪声、还有助于测量 AEF 电流。

    从 VCC 中完全移除 AEF 也很有用。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器上的电流是 AEFVDDA 的一部分? 从 VCC 到 AEFVDDA 还有其他路径吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mona、

    从 VCC 到 AEFVDDA 没有其他路径。 AEF 引脚与控制器引脚隔离。

    -奥兰多