This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:仅电池条件下的升压模式

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024002/bq24610-boost-mode-at-battery-only-conditions

器件型号:BQ24610

尊敬的 BQ24610团队:

我的客户希望在呼吸机应用中将 BQ24610用作4s2p 锂离子电池组的充电器。 系统需要24V 输出、负载具有10A 脉冲电流。  

我想知道 BQ24610在仅电池条件下是否可以使用升压模式。 如果不是、是否有任何其他建议适用于此应用? 还是 推荐使用具有直流/直流拓扑的充电器?

感谢您抽出宝贵的时间进行思考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池和系统之间唯一的组件是 BATFET。 这意味着、当没有输入时、系统电压将由电池供电。 如果您希望在只有电池时提高电池电压、则需要使用另一个电源转换器。 BATFET 不会提升电压。

    我们有多个充电器支持用于4S 电池的 USB OTG、其中转换器可反向运行、并提供从电池到输入的电源电压。 但是、所有这些充电器都是主机控制的。 您是否在寻找集成充电器或控制器?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。