我将 在新设计中使用 TPS27SA08-Q1器件。 因为我不需要诊断信息、所以我遵循了数据表的表6.2。 Sns 通过1.0k Ω 电阻器连接到 GND。 LATCH、/ST、SEL1和 DIA_EN 悬空。 SEL2通过10kOhm 电阻器连接到 GND。 EN 通过10kOhm 电阻连接到我的微控制器、微控制器具有3.3V 逻辑高电平。
当输入电压 VBB 为24V 时、一切工作正常。 当 EN 变为3.3V 高电平时、此部件被启用并且我在输出电压上获得24V 电压。
当 VBB 为12V 时、此部件不工作。 当 EN 变为高电平时、Vout 保持在0V。 我在无负载(开路)和150欧姆电阻作为负载的情况下对此进行了测试。
我的电路中没有保护性接地网络二极管、因此器件接地和微控制器接地处于同一电位。 根据数据表表7.5 EN 引脚特性、使能引脚高电压只需达到2V 即可启用我正在执行的器件。 这对于3至28V 范围内的 VBB 有效。 为什么当使能引脚为3.3V 且输入电压为12V 时、此高侧开关不会打开?