主题中讨论的其他器件:LM5050-1、 TPS2410
我 使用两个 LM50Q1MK-1/NOPB 作为理想二极管来创建冗余1.2V 电源轨。 根据数据表、只要我将 VS 连接到5V 电压轨或更高电压轨、这种方法就应该起作用。 我已将 VS 连接到5V。 LM5050Q1MK-1/NOPB 均未完全导通 N 沟道 MOSFET 的栅极。 这会导致我的输出电压仅为0.75V、而不是1.2V。 当我观察栅极时、它们的电压大约为2V 至2.5V。 我甚至尝试过不同的较低 VGS MOSFET。 原始 MOSFET 为 Nlia BUK7D25-40E;较低 VGS MOSFET 为 Nlia BUK6D38-30E。
如需更多信息、如果我将 VS 连接到7.5V 或更高的电压、我会在输出电压下获得1.2V 电压、这是我所期望的。 我仅在 VS = 5V (且电压低于~7.5V)时才发现问题。