This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:BQ25883 VBAT ADC REG1D &放大器;REG1E

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ40Z50, BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024894/bq25883-bq25883-vbat-adc-reg1d-reg1e

器件型号:BQ25883
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQ40Z50

尊敬的 TI 团队:

  我们的扬声器产品(带有低音扬声器驱动器)将在 低音旋律(鼓、钢琴、蜂窝等)播放过程中消耗非常显著的脉冲电流负载(最大 音量)和

  这种瞬态电流负载不可避免地会导致2节串联电池组内的 VBAT 压降达几百 mV (甚至更高的600mV)、我们在期间肯定会读取 VBAT ADC 的 REG1D 和 REG1E  

  产品正在消耗负载并计算合理的 RSOC 占 VBAT 容量的百分比、我们建议在 RSOC 计算中连续读取多少个 ADC 读数?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    我不确定这是否是与充电器相关的问题、如果您希望计算 RSOC、则应使用 BQ28z610或 BQ40z50等电量监测计来计算荷电状态。 如果您尝试将电池电压直接关联到 RSOC 值、则需要多少电压样本才能使电压足够平滑、 如果您具有持续的高电流消耗、则可能会由于压降而计算出错误的 RSOC。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

      明白了、

      忘记了一点、TI BQ25883读取这两个 VABT ADC 寄存器的时间期限是否有限制?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    如果您正在寻找 ADC 转换速率、请参阅第 10页的数据表第7.5节"电气特性"。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

      ADC 转换是否在没有 VBUS 的情况下工作(REGN 关闭、但仅电池组存在)?

      我的意思是、主机能否在这种电池放电条件下读取 VBAT ADC?

    谢谢、

    Mickey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    当进行 ADC 测量时、REGN 将变为高电平、每次进行 ADC 测量时、您应该会看到 REGN 脉冲。 在开关期间、REGN 始终为高电平。

    此致、

    Wyatt Keller