This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:两相输出电流限制

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1031002/lm5143-q1-2-phase-output-current-limit

器件型号:LM5143-Q1

LM5143-Q1支持多少拉电流和灌电流?

在两相配置中使用时、当输入为24V 时、系统在18V 输出电压下消耗的输出电流的限制因素是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prabhat、

    电流限制设定点由分流值控制(每相峰值电流= 75mV/Rshunt)。 根据功率级组件选择、最高环境温度和其他因素、每相10-15A 能够很好地估算能力。 使用快速入门计算器简化组件选择。

    此致、

    Tim