This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13383F4:设置新宏向导时出现语法错误

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD13383F4, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030970/csd13383f4-syntax-error-when-setting-up-a-new-macro-wizard

器件型号:CSD13383F4
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我正在尝试将未加密的 SPICE 模型转换为最新版本的 Tina ti 中的新宏设置。 在为此部件分配引脚后、我单击"下一步"、然后收到语法错误。 我通过网络来尝试找到解决方案,甚至尝试编辑网表,但不幸的是,这些选项都不起作用。 器件型号为:CSD13383F4 。 下面显示的是我收到的语法错误消息。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢您关注 TI FET。 我尝试创建一个宏、但遇到了同样的问题。 某些注释在文本之前似乎未使用*、因此在创建宏时会忽略它。 我已更正此问题并为此模型附加了一个新的 PSpice .lib 文件。 我成功地在 TINA-TI 中创建了一个新的宏。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

    e2e.ti.com/.../csd13383f4.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有效! 谢谢 John! 此外,感谢您解释网络表文件中的错误,以便将来我可以自行解决这些问题。 周末愉快!