This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:无负载纯电容器启动期间的反激式转换器毛刺脉冲

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025956/tps40210-flyback-converter-glitched-during-unloaded-pure-capacitor-start-up

器件型号:TPS40210

尊敬的 TI:

我的电源电路使用 TPS40210作为隔离型反激式转换器、TPS259261位于次级侧、以限制实际的直流输出。

该电路在稳态期间工作正常、但如果输入快速导通和关断、则会出现毛刺脉冲。

如果电子保险丝被强制打开或在输出端增加一些电阻负载、则可以解决毛刺脉冲。

这是因为反馈网络还是 IC 的限制?

输入:全桥整流24VAC 50Hz、~33VDC 至 TPS40210

预期输出:12V 直流

出现问题时的负载:~0、纯电容

连接了发生"干扰"时的 Vout 和原理图。

e2e.ti.com/.../0272.Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmond、

    我认为这与器件的限制无关。 我认为反馈环路和补偿可能存在问题。

    您已经使用多个极点和零构建了这个环路、这非常复杂。 您是否完成了数学计算和/或测量了波特图。

    除了输出之外、您还可以使用开关节点绘制示波器图。

    那么、我们将看到器件是如何将能量推送到输出端的。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我没有能够在 kHz 范围内测量波特图的设备。 我只有低至1MHz 的网络分析器。

    但是、我有一个高达1GHz 的示波器。 您能建议一些要测量的点吗?

    此致、

    Edmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmond、

    我建议首先检查电路的其余部分、以确保此问题与任何其他情况无关。

    您能否在这种情况下对开关节点进行示波器截图(请将输出和开关节点放在一张图片中)

    您能否还检查 SS (TP58)是否应为恒定电压。

    您能否分享电感器详细信息和所需的最大输出电流。

    您可以告诉我您是如何计算补偿环路的。  

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmond、

    9天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请 告诉我 您需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmond、

    我 有一段时间没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题,我现在就关闭了。 如果情况并非如此,请 告诉我 您需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致、

     Stefan