This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:未加密的 pspice 模型

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1030017/lm7480-q1-unencrypted-pspice-model

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060-Q1

大家好、团队、

我的客户计划构建400V-12V 双向直流/直流转换器。

我推广 LM7480-Q1是因为我认为它适用于双向断路器应用、同时驱动背靠背 FET。

在过去的项目中、他们在同一应用中使用了 LM5060-Q1。 但我认为最好提出最近发布的器件。

使用 LM7480-Q1时、电源路径可以双向(400V -> 12V、12V -> 400V)、对吧?

对于仿真测试、客户需要未加密的 pspice 模型。

请提供支持吗? 谢谢。

此致、

Oliver Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    LM7480-Q1不支持大于65V 的电压。 此外、该器件是理想二极管控制器、允许正向电流、并阻止反向电流。 该器件不能用于双向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您的回复。

    此器件位于12V 蓄电池侧。 65V 不是问题。

    对于双向断路器、LM5060-Q1是我们唯一可以提供的选项?

    是否有其他器件的建议?

    此致、

    Oliver Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    您能否在上一代项目中分享 LM5060-Q1的原理图、以便我能够清楚地了解客户尝试使用该器件实现的目标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、因为我们已将讨论脱机。