This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037-Q1:PMP11186查询

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037-Q1, PMP11186
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029804/lm25037-q1-pmp11186-inquiry

器件型号:LM25037-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP11186

您好!

你好。

我们的客户询问了使用 LM25037-Q1的 PMP11186。 请参阅以下内容:

我已经了解了使用推挽式拓扑的 PMP11186原理图、因此、如果我将更多相同类型的 Q1、Q2、Q3、Q4和直流电压添加到中心抽头初级侧变压器中、功率是否会增加?

www.ti.com/.../tidrte3.pdf
和 www.ti.com/.../PMP11186

我对设计做了如下修改;请告诉我哪一个可以工作。
请参阅随附的原理图。"



期待您的意见。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了并联更多 MOSFET、您还需要将变压器更改为更大、电流设置更大、电流设置更大、电流设置更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的回答。

    我收到了我们客户的反馈:

    很高兴收到您的积极反馈。 我还想更改电源变压器额定值以匹配新电源的做法也是一样的。

    除此之外、我还想问我添加的每对 MOSFET、这对 MOSFET 产生了多少功率、是5W、50W 还是100W? 我在解释这一点的技术信息中没有找到生动的信息。 除此之外、我之前向您发送了两张我打算使用的原理图图片、因此、我应该将正极网带连接到图1中所示的电池正极端子、还是应该将其保持在图2中所示的浮动状态?

    图1.


    图2.




    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出功率不是由并联的 MOSFET 数量计算得出的。 但作为一种直观的思维、并联更多 MOSFET 可能会导致功率更高。 对于特定设计、将一个 MOSFET 并联到原来的一个 MOSFET 可能会使功率增加150%到180%、同时还会更改其他所需的组件。

    要了解开关模式电源如何转换电源、您可能需要阅读一些有关电力电子产品的书籍。 在几句话中无法解释。

    有关如何将转换器连接到电池的信息、通常需要参阅其相关的用户指南以了解详情。

    我建议您找一位具备电力电子技术知识的工程师来帮助您。