This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:如何指定 Rsense 电阻器的值?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029778/bq34110-how-do-i-specify-the-value-of-my-rsense-resistor

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你(们)好。  

如何指定用于电流感应的 Rsense 电阻器的值?  该值是否写入寄存器?  如果未在任何位置写入该值、则器件如何知道绝对电流?

谢谢

Boris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    这在校准:数据:CC 增益数据闪存寄存器中设置。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、  

    感谢您的配合。  如果我理解正确、我必须对1A 等已知电流运行电流校准、然后获取并计算 CC 增益和 CC 增量的值。

    谢谢

    Boris   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    是的、您可以运行电流校准以获得最佳精度。 也可以计算该寄存器的近似值。 在 BQStudio 中、我认为您可以在"Data Memory"窗口中将此值作为电阻值输入、因为 BQStudio 会自动计算寄存器值。

    此致、

    Matt