This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:询问 TPS7A2018P 设计问题

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029921/tps7a20-asking-for-the-tps7a2018p-design-question

器件型号:TPS7A20

 您好、先生、

 

我的客户设计 TPS7A2018P、并在出现浪涌电流时反馈输出电压有尖峰。

 

其他供应商的解决方案波形 还可以。

 

请您审查此案例并提供您的意见吗?

 

下面是原理图、方框图和环境设置。

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我测试了一个 EVM、但我看到的并不是客户看到的一样。  我拥有的 EVM 使用大量的 Cin 来保持这种稳定、Cout 是2个2.2uF 电容器。  我认为这不是由 Cout 造成的、但我认为问题在于输入。  我认为客户数据集中 Vin 的微小尖峰导致了该问题。  可能是 LDO 在导通期间压降、这会导致过冲。  另一种选择是在导通期间在 Vin 上振铃、这是由与 LDO 相互作用的铁氧体磁珠或杂散电感引起的。  为了减轻这种情况、您可以移除铁氧体磁珠或增加 Cin。  您应该让客户在0.1ms/div 时提供测试数据的放大图、以查看 Vin 在导通期间下降的位置和发生的情况。

    以下是一个应用手册链接、其中介绍了该问题(LDO 处于压降状态导致的导通期间过冲)。  

    www.ti.com/.../sbva060.pdf

    通道1 = Vin

    通道2 = EN

    通道3 = Vout

    通道4 =输入电流(我无法快速断开 Vout 上的连接以轻松测量 Iout、但我认为问题出在输入端、因此这无关紧要)

    谢谢、

    斯蒂芬