This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:brst 阈值

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026520/ucc28064a-brst-threshold

器件型号:UCC28064A

我在传统 PFC 转换器中使用 UCC2864。 对于我的应用、我要禁用突发模式、为此、我遵循了另一个主题中给出的建议、将 BRST 引脚直接连接到 GND。

@230 VAC 输入、控制器仍会在低于50 W 时进入突发模式

@ 120 VAC 控制器进入 Burdt 模式,功率低于20 W

作为参考、我使用了400 W 评估模块、该模块进入低于20 W @230 VAC 的 BRST。

如果 BRST 引脚接地、哪些因素会影响阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的原始回复未保存。 再次输入:

    将 BRST 引脚连接到 GND 将有效、 禁用突发模式。

    但请注意、在极轻负载条件下、COMP 电压可能会降至250mV 以下。  如果发生这种情况、开关将停止、直到 COMP 电压再次上升到250mV 以上。

    该阈值行为没有详细记录、但显示在数据表的第9.2.2.11节(第43页)中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    我检查了微安电压、当开关停止时、电流降至250mA 以下、这发生在低于50W 的输入功率下。 评估板仅在20W 以下显示此行为。我的设计中的补偿器值与评估板非常相似(1n;10k; 2.2µ)我已经尝试稍微改变它们、这样我就能够改变 COMP 信号的纹波频率以及交叉频率。 但是、我在切换过程中中断的阈值没有变化。 您是否有任何关于如何应对此阈值的进一步建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补偿网络在直流事件期间不会产生明显的影响(我认为这是您描述的内容),因此更改补偿网络 不会影响这种行为是有道理的。  差异可能与升压 FET 有关、在较小的程度上、您可能使用的升压二极管。  您可能 会使用较大的 FET 来降低传导损耗。  然而、较大的 FET 通常具有较大的输出电容、这将提高功率水平、此时 COMP 降至250mV 以下。  我建议您尝试稍小的升压 FET、并比较 COMP = 250mV 时对功率级别的影响以及对整体效率的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的详细信息、我将 尝试使用不同的 MOSFET。