This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:LLEN 引脚工作电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024826/bq33100-llen-pin-operating-voltage

器件型号:BQ33100

你(们)好。

我想知道 LLEN 引脚工作电压是多少、EVM 中 R26、R27和 R28的作用是什么。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

     当为高电平时、LLEN 引脚在 VREG27–0.5V (或2.2V)电压下运行。 电路是对 EOS 应用学习负载。 如果一个电阻器发生故障、两个并联电阻器最有可能实现高额定功率和冗余。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    谢谢。 但我想知道如何 计算 R26、R27和 R28值。 您能详细介绍一下吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、  

    这取决于您的具体设计和您使用的部件。 您还可以在数据表中咨询该专家。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我将讨论如何在 BQ33100 EVM 中计算 R26、R27和 R28、而不是特定的设计。 您能否显示更多信息以供参考。 因为我不再在 EVM 用户指南中看到说明。 谢谢。