This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:用于低侧 Mos 的 OUTA、用于高侧 Mos 的 OUTB

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029161/ucc21520-outa-for-low-side-mos-outb-for-high-side-mos

器件型号:UCC21520

大家好、

我的客户将 UCC21520用于高桥驱动器应用、将 OUTA 用于高侧 Mos、将 OUTB 用于具有自举电路的低侧 Mos。

这里是 PCB 设计中的布局信号交叉、因此他们想知道我们是否可以直接将设置更改为:

VoutA 至低侧驱动器、VSSA 连接至 GND;VoutB 至高侧驱动器、VSSB 连接至开关节点;升压陷阱工作与 OUTB 通道配对。

如果上述设置合理吗? 我们还需要更改其他任何点吗?

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    感谢您的联系。  

    UCC21520的两个通道是相同的、因此任一通道都可以是高侧或低侧驱动器。  

    您描述的设置应该可以正常工作。

    如果客户希望我们查看原理图、我们很乐意这样做。

    请通过单击绿色按钮告知我们这是否解决了您的问题、或者告知我们您是否有后续问题。

    此致、

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的回复。

    此致

    Mia