This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:短路保护解决方案检测

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1029036/lm5060-short-protection-solution-delection

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: LM5069

大家好、

我的客户 遇到 MOSFET 短路问题。 电路如下所示。

其应用为48V/40A。  

当 Vout 短接至 GND 时、电流在200us 内将高达120A。 这种高电流会导致 Q1 P-MOS 损坏。

电子保险丝解决方案 看上去适合客户进行短路保护。 但我发现另一个线程说 LM5060没有短路保护。

1.您能否为短路保护提供最佳解决方案?

2.我们的电子保险丝解决方案为什么通常使用 N-MOS? 我们有 P-MOS 应用电子保险丝吗?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/438885/does-lm5060-has-short-circuit-protection 

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905335/lm5060-lm5060-protect-overcurrent-protection-function-from-short-circuit/3346193?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5060%25252520short#3346193 

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您的支持!

    与相同尺寸的 P-MOS FET 相比、基于 N-MOS 的解决方案具有低导通电阻、因此非常高效。

    什么是应用用例和 EE?

    他们是否需要 Q100器件? 如果没有、请查看 LM5069以了解热插拔。

    有关理想二极管解决方案、请查看 LM74800

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    这是机器人应用。

    客户只想获得一个解决方案、以避免 P-MOS 在短路情况下损坏。

    1.我们是否有更简单的解决方案? LM5069 是一款功能强大的解决 方案、但客户不需要 UVLO、OVLO 或 PG 功能。

    2. LM5069是否可以将 P-MOS 用于外部开关? 如果不是、您还能建议 N-MOS 解决方案吗?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    LM5069只能驱动 N-MOS。 建议客户使用设计计算器"LM5069具有 FET 建议的设计计算器"、该计算器建议使用合适的 MOSFET。

    对于该电流电平、我们没有比 LM5069更简单的解决方案。

    此致、Rakesh