This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:是否建议客户在 EN 和 Vin 之间连接10k 电阻器?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028875/tps7a49-does-it-recommend-that-customer-connect-a-10k-resister-between-en-and-vin

器件型号:TPS7A49

 您能否共享从 EN 到 IC GND 的电阻?

是否建议客户在 EN 和 Vin 之间连接10k 电阻器?

如果 EN 到 Vin lager 的电压大于表中的最大值、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) ENABLE 引脚是高阻抗引脚、粗略估算约35Mohms。

    2) 2)我们不建议在 Vin 和 en 之间使用电阻。 如果客户未使用器件的使能功能、则可以将 EN 直接连接到 Vin。 这实际上是第16页的图29所示的典型应用电路。

    3) 3)如果 EN 到 Vin 的电压大于0.3V、则可能会发生器件故障。 这就是为什么我们建议将它们绑在一起、这样 就不会发生这种情况。 通过超过该电压、您可以在内部部件上强制电位、这可能会超过击穿电压、并将以非预期的方式强制部件的运行或缺失。 这可能导致部件故障和/或损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果客户在 EN 和 Vin 之间连接10k 电阻器、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可以的、它不会破坏任何东西。  在极罕见的情况下、在这些引脚之间连接电阻器可能会导致其上的压降、从而使 Ven 降至低于导通电压(2.1V)、但在100k 电阻器上、这一点不应成为问题。