This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:TI 现在是否为 LSH20准备了化学 ID?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023642/bq35100-has-ti-prepared-chemid-for-lsh20-now

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

大家好、

我的客户考虑将 BQ35100用于 SAFT LSH20 (Li-SOCl2)
我找到了1年前发布的以下主题。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878297/bq35100-bq350100-select-the-chem-id-for-saft-lsh-20

TI 现在是否为 LSH20准备了化学 ID?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    您可以从 https://www.ti.com/tool/GASGAUGECHEM-SW 下载最新的化学成分文件 、并检查是否已添加此单元格。

    此外、还有 GPCCHEM 工具、您可以在其中上传日志文件并获得最匹配项。 匹配过程适用于原电池、即使可能未明确提及。 如果这些都不是令人满意的、则可以在 e2e 上发布请求表征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish-San、

    我下载了最新的化学文件、但找不到  SAFT LSH20 (Li-SOCl2)。

    关于 GPCCHEM 工具、我们是否可以将 GPCCHEM 工具用于 BQ35100?
    在其他 E2E 线程中没有可 用于 BQ35100的 GPCCHEM 工具的信息。
    我认为 GPCCHEM 可用于 Impedance Track 监测计、但 BQ3500是放电结束监测计。
    此外、
    LSH20是一个主电池、GPCCHEM 的说明适用于可充电电池。
    https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    我将再次检查 GPCCHEM 对于原电池的适用性、并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq35100可用于两种不同类型的电池- Li/MnO2或锂亚硫酰氯。 对于第一个(Li/MnO2)、OCV 曲线相当陡峭、因此它使用 OCV 相关性、因此 GPCCHEM 工具可用于确定最接近的匹配。

    但是、对于锂亚硫酰氯电池、电压完全平坦、因此监测计使用阻抗相关性。 由于阻抗相关性非常特定于电池、因此在使用该方法时、我们需要为每个电池释放化学 ID。 因此、您必须提交您的细胞以创建化学 ID、因为之前未为此细胞创建 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    我们将离线与您联系、以了解更多步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    我在离线时回复了发送您的单元格以创建 ChemID 的位置。

    谢谢、

    鲁什