请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC20225A-Q1 我想使用"UCC20225AQNPLLQ1"芯片组输出200kHz 的脉冲。 (电流可高达4A。)
是否有任何与此相关的示例和材料?
此外、我想知道示例电路推荐给电阻器和电容器的值、容量和二极管。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用"UCC20225AQNPLLQ1"芯片组输出200kHz 的脉冲。 (电流可高达4A。)
是否有任何与此相关的示例和材料?
此外、我想知道示例电路推荐给电阻器和电容器的值、容量和二极管。
谢谢你。
大家好、Minhyeong、
感谢您的参与。 我有几个资源、我认为这些资源可能对您有所帮助。 第一个是数据表的第9节、可在 此处找到。 给出的示例应用实际上是200kHz、因此它应该与您 使用的应用类似。 第二个是此设计检查清单、其中包括所有必要组件的指南和示例值。 e2e.ti.com/.../UCC21225A-SCH-Review-and-PCB-Rec_5F00_7a2aebb1599d4a54bd35db14bf40ddb4_2D00_190821_2D00_0858_2D00_1076.pdf
单击绿色按钮、让我知道这是否解答了您的问题。 我很乐意回答您的任何后续问题。
此致、
Daniel