This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:如何在不使用 bqStudio 的情况下写入黄金映像文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028238/bq40z80-how-to-write-golden-image-file-without-bqstudio

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你好

我的英语不太好、因此我提前道歉。

我想知道如何在不使用 bqStudio 的情况下通过 MCU 将黄金映像文件写入 bq40z80。

我创建了一个黄金映像文件、 该文件 通过 MCU 写入。

但0x4000到0x5FFF 中有一个区域不能由 ManufacturerBlockAccess()通过寻址物理地址来写入。

地址0x5E80至0x5EC8在我们的黄金映像文件和初始值之间是不同的,这些值不能由 ManufacturerBlockAccess()写入。

请问 如何写这个区域?

下面的线程表示将其置于 ROM 模式并更新固件、但我不知道如何在不使用 bqStudio 的情况下更新固件。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009196/bq40z80-bq40z80-programming-through-mcu/3730491?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=golden%2520bq40z80#3730491

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843649/bq40z80-production-programming-of-golden-file

此致、Masami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    你得到了什么误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish

    感谢您的回答!

    之后、参考 bqStudio 的通信过程、我在 ROM 模式下进行了写入过程。 我似乎成功写入了0x5E80-0x5EC8。

    您能否检查 我的过程中的 SBS 命令 是否正确?  我将通过电子邮件发送 SBS 命令

    --------

    顺便说一下、最初的问题是:

    我通过发送  ManufacturerBlockAccess() 0x4000-5FFF 将黄金映像写入 bq40z80。

    然后、我使用 bqStudio 的"Program"选项卡读取固件(包括0x4000-5FFF)。

    然后、我注意到0x5E80-0x5EC8的值仍然是 bq40z80_V0_04_build_5.srec、而不是黄金映像。

    我尝试过以上几次、结果是一样的。

    此致、Masami