This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:UCC27524应用程序提示

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27321
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027448/ucc27524a-ucc27524-application-quesiton

器件型号:UCC27524A
主题中讨论的其他器件:UCC27321

大家好、

我们在数据表中看到、当并联使用2个输出时、建议在 OUTA 和 OUTB 之间添加一个电阻器。

"在可能的情况下、一种安全的做法是在设计中添加一个选项、使栅极电阻器与 OUTA 和 OUTB 串联。" 那么、对于串联电阻器、我们是否有一个建议值(例如:我们希望将击穿电流保持在什么值以下? 最大电流是否为0.3A 作为持续灌电流能力?)

您能帮助确认这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    很高兴再次听到您的声音!

    ----

    关于电阻器值、我建议在大约12V VDD 的情况下使用5欧姆电阻器。  电阻器值可能稍高、具体取决于应用和需要多少驱动电流。

    ----

    希望这能解答您的问题!  如果是、请按绿色按钮;否则、请随意跟进。

    谢谢!

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的快速响应、

    我想客户的问题可能是他们想知道为什么我们需要5欧姆、是因为电流限制是12V/5Ohm = 2.4A? 因为在他们以前的应用中,他们使用的是4.7欧姆*2,并且发现有可能损坏器件。 因此、他们需要知道该击穿的内部电流限制是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    其原因是在驱动器发生击穿时限制电流。  如果存在击穿、则应该非常简短、而不是经常发生。

    没有内部电流限制、这就是电阻器的作用。  数据表提供了"静态"上拉和下拉电阻值(见下文)、但晶体管在导通和关断以及 V_DS 变化时具有可变电阻。

    ----

    客户是否有兴趣/灵活地使用具有9A 电流驱动的单通道驱动器、而不是并行通道?  UCC27321可能是此类应用的理想选择。

    谢谢、

    Aaron Grgurich