请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC6C5712-Q1 大家好、
我有2个 TLC6C5712Q1问题:
1) 1)假设我有两组 LED、每个 LED 由两个 LED 驱动器控制要求这两组 LED 需要同时打开/关闭、这种方式是否会有延迟、 还是会导致无法同时打开和关闭的情况?
2) 2)对于 TLC6C5712Q1、我们想知道诊断逻辑吗?
是否可以对每个通道进行诊断? 也就是说 、是否可以在每个通道上单独完成? 诊断是通过 SPI 还是故障发送到 MCU? 在这种独立诊断要求下、它可以支持哪些类型的诊断?