This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:COMP 引脚电容和电压跟随器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025921/ucc28951-comp-pin-capacitance-and-voltage-follower

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950

我将 UCC28951的内部误差放大器用作电压跟随器、并使用输出连接到 UCC28951的 EA+引脚的外部误差放大器来控制环路。 我还具有从 UCC28951的 COMP 引脚到接地端的一些电容、以消除我遇到的噪声问题。 我有两个问题:

  1. 是否可以在电压跟随器配置中使用 UCC28951内部误差放大器(将 COMP 引脚连接到 EA-引脚)?
  2.  UCC28951内部误差信号放大器可以驱动多大的电容(从 COMP 引脚到接地)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 您可以设置 UCC28951的内部放大器、而驱动器是外部放大器。  只需确保外部放大器的输出不在 UCC289501共模输入范围之外、以防止放大器出现错误行为或故障。
    2. UCC28951不需要在输出端与接地端之间连接一个电容器。  误差放大器具有低输出阻抗。  外部补偿可能对噪声敏感。  我会再次检查它、以确保它稳定。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于#2、我需要知道 COMP 引脚上允许的电容值。 您对此有什么信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 COMP 引脚上放置一个电容器并不是典型的做法。  从 COMP 引脚到反相输入的反馈电容通常不受限制。  

    拉电流和灌电流受到限制、可在数据表表中找到。  请注意、在这种情况下、您可以使用以下公式估算电流变化时电容器两端电压的电压变化。

    i=C*dv/dt

    dT =(C/I)*dv  

    如果您的电容过大、校正误差可能需要很长时间。  但是、如果您遵循以下应用手册中介绍的环路补偿技术、通常不必担心选择过大的电容器。  请注意、本应用手册是为 UCC28950编写的、但也适用于 UCC28951。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf

    此致、