This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:LM2576反相稳压器-输入/输出短路

Guru**** 2381370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027359/lm2576-lm2576-inverting-regulator--input-output-shorted

器件型号:LM2576

您好!

我使用的是 LM2576- 12V 固定版本。

参考逆变-12V 0.7A 设计的数据表、第18页、图8-1。

我按原样实现了该电路、但它无法正常工作、引脚1和2短接导致 IC 损坏。
我使用的是+24V 输入。

请帮帮我。

谢谢、此致、

Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    请 将0.1uF 50V-100V 陶瓷电容靠近 VIN 引脚1和 D1二极管 GND 放置。

    如果仍不起作用、请上传 PCB 布局。

    输入24V 变化范围是多少?

    B R
    Andy