This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:Webench 设计有时无法按预期工作。

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025467/lm43601-webench-design-not-working-as-expected-sometimes

器件型号:LM43601

您好、TI、

我一直在使用 具有 LM43601的负直流/直流同步降压转换器:

布局设计遵循以下建议:

3D 视图。

我使用来自 Meanwell 的"irm-30-15"的15V 交流/直流电源:

设置上升时间如下:

满载时:1500ms。

原理图的设置配置中是否存在问题、导致电压有时保持在+1V 输出而不是-15V?

我猜可以修改软启动时间、以便在1.5秒后启动、但我不确定。

此外、如果我在毫秒内使输出和 GND 之间发生短路(使用镊子)、它会将输出重新配置为-15V、效果良好。

让我知道、为了始终实现-15V 的可靠输出、我们可以实现什么、这适用于运算放大器的音频应用。

此致、

H é ctor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    您能否以更高的分辨率上传实际应用电路?

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下一个 PDF 显示了有关电路的详细信息。

    e2e.ti.com/.../MinimixerNegativePWRSPPLY.pdf

    此致、

    H é ctor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    检查电路设计:

    SYNC 引脚必须连接到 LM43601 GND 引脚、而不是电路接地。

    2、VCC 电容必须为陶瓷电容1uF 16V、现在 E-CAP C12应旋转180C 以实现正确连接

    3.删除 Cff1 120pF

    4. Cout1/2/3应为35V 或50V 额定值。

    如果上述情况有所改善、请尝试。

    B R
    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢大家的推荐、到目前为止 、这种方法效果非常好、我仍将在几天内进行测试、以检查是否始终保持-15V 电压。

    开始(黄色线)进入-15V 大约250ms。

    此外、由于 IC 难以将 SYNC 引脚更改为 GND 引脚(-15V 的 Vout)、我切断了 PCB 布局布线、这些布线将 SYNC 和 BIAS 引脚连接在一起、并使用电缆将它们焊接到 GND 引脚(-15V 的 VOUT)。

    我们的想法是这是干净的、因此我将从原理图和布局设计中更正它、以便它可以更好地工作。

    再次感谢大家的建议、

    此致、

    H é ctor。