This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:来自外部温度传感器的反馈

Guru**** 2523230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026847/bq79600evm-feedback-from-the-external-temperature-sensors

器件型号:BQ79600EVM

您好!

 

我对 BQ79600评估模块的 GUI 有疑问。

 

我们使用 TI BQ79600评估模块与在 SPI 菊花链中进行通信以进行测试的12个 TI BQ79616电路板进行通信。

在 GUI 中、显示的 TI BQ79616电路板外部传感器的温度值 约为0、044。 有一些 NTC 温度调节器用于5k Ω 和10k Ω。

请告诉我、您如何将该值转换为有意义的温度?

 

NTC 传感器如何连接到 BQ79616板?

我在文档中找到了此电路图:

 

但在 BQ79616上、每个温度只有一个 GND 引脚 A 一个输入引脚、因此我认为 TSREF 是一个内部电压源、对吧?
如果是这种情况、它的电压是5伏?
RL 有多大?
是否为引脚 GPI01上的电压0、044、那么这是0、044 V?

 

提前感谢您

Jens Winkler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    使用外部温度传感器、您将测量 GPIO 引脚上的电压、因此您需要将该电压转换为温度值。 具体值取决于温度 范围内温度传感器的电阻值。 应在您选择的该器件的规格中定义。 您可以使用 R1和 R2 (如果存在)作为电阻分压器来确定 GPIO1上的电压。 是的、TSREF 是 BQ79616器件内部的5V 电压基准。

    0.044V 似乎是一个非常低的电压。 请确保您已启用 GPIO (GPIO_CONFn[GPIO*2:0])和 TSREF (CONTROL2[TSREF_EN]= 1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的快速响应。

    如何启用 GPIO、IO 和 TSREF?

    您能否通过 GUI 执行此操作(我找不到 发送 您编写的代码的位置) ?

    [引用 userid="120160" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026847/bq79600evm-feedback-from-the-external-temperature-sensors/3796311 #3796311"] GPIO (GPIO_CONFn[GPIO*2:0])和 TSREF (CONTROL2 [TSREF_EN]= 1)。[/QUEST]

    是否必须通过 BQ79616电路板的固件来实现?

    TI 是否   使用 RL、R2的值以及哪些5k Ω 和10k Ω NTC 传感器 不会进行参数化、因此我需要向 供应商咨询?

    此致

    Jens