This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR34215FSC5EVM:空载电流消耗

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR34215FSC5EVM, LM46002-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026971/lmr34215fsc5evm-no-load-current-draw

器件型号:LMR34215FSC5EVM
主题中讨论的其他器件: LM46002-Q1

大家好、

我的客户正在使用 LMR34215FSC5EVM、无负载时测量的输入电流为24mA。 请帮助我们了解原因。 24uA 的数据表 IQ 是他们 所期望的。

终端应用具有严格的 IQ 限制、24mA 会抑制应用、因此需要了解如何降低 EVM 上的电流消耗。

谢谢!
簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    24uA 表示器件处于开环状态时的非开关 Iq、即没有电感器。  这是为 IC 内部电路供电所需的电流。

    如果终端应用允许 LMR34215输出电源轨断电、则可以通过拉低 EN 引脚(关断模式)来降低 Iq、这将导致器件消耗大约3.3uA 的电流。 但是、由于 EN 引脚直接连接到 VIN 引脚、因此此 EVM 具有挑战性。 客户必须对器件进行去焊、切断 VIN 和 EN 引脚的连接迹线、然后将一根导线焊接到 EN 引脚、以测试关断 IQ。  

    如果客户无法接受关断模式、则可能考虑具有27uA 开关 IQ 的 LM46002-Q1。  

    此致、

    Harrison Overrurf