主题中讨论的其他器件:UCD3138
我购买了 UCD3138HSFB-029 EVM、并尝试通过施加最小36V 和最大50V 的电压在 EVM 上运行、施加电压后、我将 EVM 中的 S1开关从关断变为接通、但它没有打开、我尝试使用 USB 连接到 GPIO 来连接到器件 和 GUI、但显示未找到器件、我也在提示后更新了适配器固件。您能建议任何解决方案吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我购买了 UCD3138HSFB-029 EVM、并尝试通过施加最小36V 和最大50V 的电压在 EVM 上运行、施加电压后、我将 EVM 中的 S1开关从关断变为接通、但它没有打开、我尝试使用 USB 连接到 GPIO 来连接到器件 和 GUI、但显示未找到器件、我也在提示后更新了适配器固件。您能建议任何解决方案吗?
您好 Sean、
我的客户在使用相同的精确 EVM 时遇到同样的确切问题。 按照用户指南中的步骤、他使用48V 电压为器件供电、但没有输出电压。 他无法通过 Fusion Digital Power Studio 连接到它、"找不到设备"。 D2、D19、D13已关闭、因此 UCD3138似乎未通电。 当他尝试连接设备 GUI 时、它未检测到设备、他在 ROM 模式下进行扫描、并收到一条消息、指出设备可能处于闪存模式、没有连接。 他也无法在扫描程序模式下连接。 您建议我们采取什么行动? 看起来 EVM 可能无法正常工作。
您好、Sean Xu、
在器件 GUI 中、在 ROM 模式下检测到其、我通过 GUI 中的选项下载固件、我选择的选项在下载期间保持在 ROM 模式、在向下加载后、 在器件 GUI 中、有一个在闪存中执行程序的选项、然后它搜索不同数量的地址、最后控制台暂停并显示未找到器件、如果我在 ROM 模式下再次扫描它、则会显示找到的器件、但此器件 GUI 除外、 它不与 Fusion Digital Power Studio 中的任何其他工具通信。
大家好、Teja、
我可以在不同的 EVM 上验证您的固件、 看看是否可以复制。 您能否通过电子邮件将 .x0 文件发送到 s-xu@ti.com。
谢谢、
肖恩
您好 Sean、
实际上、客户已经订购了第二个 EVM 并对其进行了测试、并且遇到了相同的问题、现在他的办公室中都有这两个 EVM。 我可以让他尝试加载新固件、但到目前为止他根本无法连接到 UCD3xxx GUI。 根据文档、他需要为器件供电、将其连接到计算机、启动 UCD3xxx GUI 并等待其连接、如果无法连接、请扫描器件、但他无法通过这种方式进行连接。 他应该在程序模式还是 ROM 模式下扫描设备? 如果他在程序模式下进行扫描、应该选择哪个选项?
谢谢、
昆廷