This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:有关机器模型(mm) ESD 数据的问题。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026783/tps23523-question-about-machine-model-mm-esd-data

器件型号:TPS23523

你(们)好

我的客户想要 TPS23523的机器模型(mm) ESD 数据

我可以在数据表中找到 ESD HBM 和 CDM 数据。 但是、没有 MM ESD 数据。

请提供 TPS23523的 MM ESD 数据吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您与我们联系。 您是对的、器件数据表指定了 HBM 和 CDM ESD 数据。 毫米 ESD 数据目前不适用于我们的任何器件。  作为组件 ESD 认证的要求、机器模型测试 在整个行业中迅速停产。   有关更多详细信息、请参阅 www.jedec.org/.../The_Machine_Model__JC14 3Version_Final_October2012.pdf。