This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:与 TLV759P 的可比性

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV759P, TLV758P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023995/tlv758p-comparability-with-tlv759p

器件型号:TLV758P
主题中讨论的其他器件:TLV759P

大家好、

 

我的客户一直在使用 TLV758P 进行设计、并对其与 TLV759P 的可比性有疑问。

 

我已经检查过这两个数据表,发现除了输出电流限制、短路限制和压降电压之外没有任何区别。

如果 TLV758P 使用 DRV 封装、压降电压大于指定的 VDO、且负载电流小于0.5A、是否可以将 TLV758P 替换为 TLV759P、而无需对外部组件(例如去耦电容器和电阻器)进行任何更改?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    我相信它们是相同的、但请允许我在1个工作日内进行审核和回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    正确、唯一的区别是电流能力和压降电压。  如果您将所有内容保持不变、但使用 TLV759P 代替 TLV758P、则其工作正常。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    明白了、非常感谢您的确认!

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您光临 Kurumi、如果您需要任何其他服务、敬请告知。

    谢谢、

    斯蒂芬