This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:LM61495 Webench

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025935/lm61495-lm61495-webench

器件型号:LM61495

大家好、我的 webench 电源设计出了问题...我需要使用 LM61495 Vin =8-32V Vout =5V Iout =5A 来设计降压转换器... Tamb=50°C 有时、webench 会工作、为我提供设计、但通常不起作用、并写我"由于相位裕度小于35或大于120、此设计不稳定"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您能否帮助缩小您所需的典型输入电压范围。  出现此问题的原因是仿真试图选择一个同时适用于8V 最小电压和32Vmax 电压范围的电感器。 根据电感器和输出电容器选择以及输入/输出功率条件、设计的稳定性将受到影响。

    因此、我建议将输入电压范围缩小到比典型预期范围更宽的范围。  

    您的典型应用设计条件(VIN、VOUT、IOUT、FSW 和 TAMB)是什么? 我建议您选择它并重新测试 WEBENCH 设计。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要8至32V 的输入电压,输出电压=5V 的输出电流,最大值为1至5A,Tenviroment 60°C,频率>1MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想所发生的情况是、该设计在400kHz 时自动生成、并导致仿真问题。

    请参阅我为1MHz 设计创建的此共享导出设计(https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=4932A02CA017B58E)。 由于 Rt 电阻器值为15.4kOhm、因此您可以分辨这是1MHz 设计(请参阅 图8-6)。

    此致、

    Jimmy