Other Parts Discussed in Thread: LM76005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76005 您好、专家、
客户正在设计48V 输入电压的12V/6A。
我们正在考虑使用2个 LM76005来满足这一要求。
您能否提供参考设计来指导我们如何连接 2个用于单输出的 LM76005。
请提供建议。谢谢
此致、
黎家祥
现场应用工程师
德州仪器台湾有限公司
O:+886-2-2175-2582
M:+886-909-262-582
电子邮件:Eric Lai @TI.com