请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28782 大家好、TI 团队、
我正在考虑过热保护。
我想使用以下电路、因为我想在整个负载区域中对其进行保护。



然而、考虑到 REF 的变化和 VIOVPTH 的变化、过热保护运行时的温度变化变得非常大。
是否可以认为当 REF 较大时、VIOVPTH 也较大、而当 REF 很小时、VIOVPTH 也很小? (例如、当 REF 为5.13V 时、VIOVPTH 为4.67V、当 REF 为4.9V 时、VIOVPTH 为4.3V)。
此致
Tetsu