This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:包含具有低侧电池断开电路的电池组电压测量电路。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025349/bq76942-including-a-pack-voltage-measurement-circuit-with-low-side-battery-disconnect-circuit

器件型号:BQ76942

您好!

我们正在评估低侧电池断开平台、并希望在打开/关闭 N-MOSFET 时包括电池组侧(负载侧)电压测量。  我遇到了 TI BQ 器件、这些器件具有现成的 PACK 引脚来测量相同的电压、但该引脚 仅在驱动高侧 FET 的 AFE 中可用。

我已经尝试在 BAT+和电池组之间使用一个带有运算放大器缓冲器的分压器、但是当电流流经 FET 和分流器时、电压精度会发生变化、并且当 FET 关闭时、电压精度也会影响泄漏电流。

我想知道是否有更好的方法来进行此测量。 任何参考线索都很有用。

提前感谢您的参与、感谢您的尽早回复

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    当 FET 禁用时、PACK 引脚与电池组断开连接。 如果要在禁用 FET 的情况下测量叠加电压、可以使用 0x34 Stack Voltage()命令读取 BAT 引脚上的电压。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt Sunna、您好!

    正确、堆栈电压可从 VBAT 引脚获取。 我希望在 FET 闭合条件下以更高的精度进行读取。 正如我在主博文中所述、使用运算放大器缓冲器的 BAT+和 PACK-之间的分压器时、测量精度会受到影响(通过 FET 和分流器的电流)、我看到当 FET 等于 VBAT-时、BAT+ w.r.t PACK- (下分压器上的压降)电阻器。 因此、我想知道是否有更好的方法来实现它。

    如果您需要更多信息、请告诉我

    此致、

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我不确定我是否理解。 您能不能给出您想要做什么的示意图?

    谢谢、

    Matt