This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985A:输出到 GND 电阻

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024670/lp2985a-output-to-gnd-resistance

器件型号:LP2985A

大家好、  

如果我们在开路情况下测量该器件的输出到 GND 电阻、我们是否可以知道预期的电阻范围是多少?

您的输入。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    开路是否意味着器件未通电?  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、是的、该部件未通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    由于这是一个旧的 National Semiconductor 器件、我无法访问设计文档。 反馈电阻器可能可使用施加在输出端的小电压(小于~200 - 300mV)进行测量。 如果电压接近二极管压降、BJT 的体二极管将开始传导电流并丢弃测量值。 此外、如果从 OUT 到 GND 施加负电压、情况与之类似、因为如果施加的电压接近二极管压降、可能会有 ESD 二极管开始导通。  

    此致、

    Nick