This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:BQ25895M 无法充满电

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025299/bq25895m-bq25895m-can-not-charge-full

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件: BQ25895

你(们)好  

采用 BQ25895M 的客户设计、完全充电4.2V、BQ25895M 配置截止电压为4.208V、实际充电截止电压有时仅为3.9v、4.0v、不接近于4.2V、请观察数据 BQ25895M 将提前进入恒定电压充电、此时实际电池仅为3.9v。

如果使能电荷未开启、且使能电荷读取的0x0E 寄存器开启、则获得的电压会有很大不同;

 BQ25895寄存器配置、如下所示

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    这似乎是一个布线电阻问题、如果您的电源路径是电阻式的、则实际电池端子上的充电电压可能不是充电器看到的电压、并且由于布线/连接 IR 压降、它无法调节到精确的电压。

    您能否共享布局、或在其日志中测量电池电压的位置? 如果它的位置与充电器测量的位置不同、则可能是问题的一部分。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    1. 充电时、电压上升是正常的。 更高的电压是将能量推入电池的方式。

    2. 电池参数(容量、所需充电电流等)、充电器规格、预期充电配置(源类型、ILIM 配置、看门狗配置等)是什么。 如果不知道这一点、就不可能进行全面诊断。

    3. 我假设这些是您要写入 IC 的初始寄存器值。 但是、当您读出它们时、值是什么:
      1. 电荷循环后立即执行该操作
      2. 在充电周期 CC 阶段的末尾
      3. 电荷周期的 CV 阶段之后立即开始

    4. 要排除 Wyatt 所指的问题、您能否确认 IC 报告的电池电压与使用外部电压表测量的电池电压相匹配?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    我理解 OP 是指屏幕截图中显示的电压是读取寄存器0x0E 而不是外部测量的结果。 如果我错了、请纠正我的问题、但我不认为高迹线电阻会导致 IC 报告的电压低于实际电池电压。 (它会报告更高的电压、对吧?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    正确、IC BAT 引脚上的电压应调节至编程值、具体取决于充电阶段。 对于这个、它在 CV 区域看起来像是4.2V。 从共享的日志图像中、不能清楚我们的充电器是否报告了电压、或者来自另一个测量不同位置(可能直接在电池端子上)电压的源。 在电池端子、由于 IR 损耗、电压将较低。

    此致、

    Wyatt Keller