请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:热插拔- EFUSECALCUATORS 大家好、
我们使用此器 件型号 TPS259535DSGT 目前没有库存、与此类似的替代封装相关的地方有此器件 TPS259571DSG 的库存。 过压的条件是存在任何截止限值。 我已经在数据表中检查过它没有钳位、因此当发生电压时、可以提供任何保护、在我们的应用电路中、我们使用5伏作为输入、但在某些情况下、它可能是7伏、在这种情况下、输出范围是多少
此致、
Damodaran N