This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:输出关断

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378EVM-105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025226/tps2378-output-shutdown

器件型号:TPS2378

您好、先生、

我们是否可以知道该原理图有问题?

因为客户表示可以通过 RJ-45 (4/5/7/8)线进行输出、但不能通过1/2/3/6线进行输出、结果如何?

来自1/2/3/6电源的 A_MODE

从4/5/7/8电源获取 B_MODE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我注意到 Bob Smith 端接不正确。 我建议 客户为每个 R29/R30/R31/R32电阻器串联10nF 电容。 它们可以以 TPS2378EVM-105原理图为例、它们是 EVM 原理图中的 C5/C6/C7/C8电容器、以供参考。

    但是、我不确定 Bob Smith 连接是否导致了此问题。 您能否确认客户正在使用相同的 PSE 测试 A_MODE 和 B_MODE? 客户是否可以使用 A_MODE 电源获取 VDD_VSS 握手波形? 我很想看到握手、如果有电源进入 VDD 节点、也很好奇。

    如果 VDD 未通电、我建议使用万用表检查电路板上存在断路的位置、以帮助缩小问题范围。 请告诉我您的发现、我可以从那里获得更多帮助。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。  

    此致、

    Brett Colteaux