This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:热调节环路中的输出阈值。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025203/tps2663-the-output-threshold-in-thermal-regulation-loop

器件型号:TPS2663

大家好、

 

根据数据表、 如果热调节环路中的输出在2.5s 内未加电、则内部 FET 将关闭。

在这种情况下,如果输出未加电,您是否可以共享输出的阈值?

 

询问的背景是,他们看到了热关断模式,并且认为输出没有超过阈值。

 

谢谢、此致、

米希亚基塔尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    Vout 必须接近 Vin。 典型的 Vout 阈值= Vin-100mV;这意味着 Vout 在电路超时2.5s 之前应存在100mV 的差值。

    此致、Rakesh