请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 您好、专家、
客户正在设计 TPS26630。在他们的申请中、将 在 启动期间施加负载(RLSTART)。
客户将定义 持续负载电流等于 系统级规格的 RLstart。
输入电压为12V、负载电容为41uF。
请建议此设计的 Min RLstart 是什么?
我们还运行 tps2663x 设计计算器。
第47行显示警报后、有一些帮助信息建议增加 (Tstart_reg)。
我们在 工具中找不到(Tstart_reg)?
请提供建议。谢谢
此致、
黎家祥
现场应用工程师
德州仪器台湾有限公司
O:+886-2-2175-2582
M:+886-909-262-582
电子邮件:Eric Lai @TI.com