This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:如果我们不使用 PMBus 函数、TPSM846C23可以替代 TPSM846C24

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24, TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024750/tpsm846c23-can-tpsm846c23-replace-tpsm846c24-if-we-do-not-use-pmbus-function

器件型号:TPSM846C23
主题中讨论的其他器件:TPSM846C24

尊敬的:

如果我们不使用 PMBus 功能、TPSM846C23能否替代 TPSM846C24?

我的电路板采用  TPSM846C24 材料制成、我发现了一些 TPSM846C23 芯片。

24和23之间的差异是23具有 PMBus、24没有。

我能否在 电路板上焊接 TPSM846C23以替换 TPSM846C24而不做任何更改,而且电路板仍可以正常工作?

BRS、

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以将 TPSM846C24替换为 TPSM846C23。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。