This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:将一根导线从负载拉至芯片的引脚6。 它的用途是什么?

Guru**** 1147690 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024837/uc3846-pull-a-wire-from-the-load-to-pin-6-of-the-chip-what-is-this-for

器件型号:UC3846
Thread 中讨论的其他器件:TL431

您好的支持团队、

我的客户有一个问题、如下所示:

将一根导线从负载拉至芯片的引脚6。 它的用途是什么? 电压反馈?
您能提供详细说明吗?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qi、

    您所询问的"导线"是一个简化的表示、显示了感测到的输出电压反馈、除以3.6kΩ Ω 和3.2kΩ Ω。 此图经过简化、突出显示了 PWM 周围所需的最重要外部组件。 您应该立即注意到的一点是、以这种方式直接感应输出电压违反了变压器提供的隔离。 在实际的隔离式转换器应用中、反馈信号需要从次级侧隔离到初级侧、这通常通过使用光耦合器+TL431来实现。

    此致、

    Steve M