请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq20z65-R1 您好!
我正在尝试更改已组装电池组的化学成分、但 我在校准步骤中遇到了问题。
加载 ROM 文件后、它成功加载、但它不会让我校准、我收到以下消息:"Could not enter calibration mode"(无法进入校准模式)。
电池已解锁并处于完全访问模式:
我 遵循以下文档中的说明(第1.2节)
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/slua409a.pdf
在加载 ROM 文件后、DMM 测量的电池组外部电压会变为0 (如果有)。