This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:允许的 PWM 频率是多少?

Guru**** 2549030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024062/tps54200-what-is-the-allowable-pwm-frequency

器件型号:TPS54200

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望使用超过25kHz 的 PWM 频率。

当 TPS54200为模拟模式时、数据表中的 PWM 输出频率为50kHz。 对吗?

在 PWM 模式下、建议的 PWM 信号频率应小于1kHz。 这是数据表注释。

TPS54200能否在30kHz 以上的频率下运行 PWM 输入?

如果不可能、您能否推荐一个可输入25kHz 或更高 PWM 频率的 LED 驱动器。

谢谢、

Downey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    30kHz 与模拟调光模式兼容。 事实上、>10kHz 就足够了、更高的 PWM 频率带来更小的输出纹波。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您是否说在 PWM 模式下可实现30kHz 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    是的、30kHz 没问题。

    Robin