This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:电路板通信问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024119/bq28z610evm-532-communication-problem-with-ardiuno

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610BQSTUDIOEV2400

您好!

我尝试将 BQ28Z610 EVM 与 Arduino 配合使用、但两个器件之间存在通信问题。

我只需要告诉电池管理器电池属性并对充电进行编程。 我不需要更多、这只是第一个原型的一个。 我阅读了技术参考手册(非常清楚)、但无法在 Arduino 和 BQ28Z610之间开始通信。

我尝试使用 BQstudio 安装固件、但无法正常工作。 计算机不会重新识别设备。 我是否需要首先使用 USB/I2C 转换器? 是否可以使用 EV2300以外的其他设备? 我了解到、在将 BQ28Z610与 Arduino 配合使用之前、需要对其进行配置。  如果我可以使用 BQstudio 和 Arduino、是否需要使用 Firmata 库等内容? 如果我使用不带 BQ Studio 的 Arduino 库、是否相同(此库没有库、但对于其他 BMS、它可以进行一些更改)?

谢谢、

Yohann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohann、

    您将需要使用具有 bqStudio 的 EV2400对 bq28z610上的固件进行编程。 可以使用 MCU 直接与 bq28z610进行通信、但您需要弄清楚每个小细节、IMO 这不值得付出任何努力。