This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:优化轻负载行为

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024171/lm25088-optimize-light-load-behavior

器件型号:LM25088

我有  一个 LM25088设计、它在 VIN = 26V、VOUT = 24V、I_MAX = 10A 上运行。 当负载正常时、控制器工作良好。 但是、我的规格要求我的设计在空载条件下运行。 因此、我已经使用电阻器添加了一些基本负载。 如果负载降低太多、控制器的输出将变得不稳定。 它看起来像是一个打开和关闭 爬行动物的专家。

如果我要优化此轻负载行为、该行为的原因是什么?我必须查看哪些设置?  

谢谢 Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    如果可能、请发送原理图和波形。 什么是重复打开和关闭?

    检查 SW 电压在轻负载时一直流向 GND (以便根据需要对引导电容器充电)。 如果负载较轻、则可能没有足够的电感器电流将 SW 节点电容完全放电至 GND。

    此致、

    Tim