This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:无法正常执行充电

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023732/bq24773-fail-to-perform-charge-normally

器件型号:BQ24773

您好!

感谢您的支持。

我们的 BQ24773应用

输入电压:18.5V

电池电压:14.0V

当充电电流从低电平增加到高电平时、我们发现无法正常充电的问题。 (2.0A 或更高)

下面是发生无法执行充电问题时的示波器信号。

ACOK 信号将以周期为单位打开和关闭。

我们还检查了降压开关波形、发现此时的占空比达到了大约95%。

这是因为占空比达到了一定的限值、然后又关断了吗?

我是否可以知道 BQ24773降压充电器的最大占空比限制?

我们可以改善这种情况的另一种方法是增加输入电压。 如果将电压增大到特定范围、它将正常工作。

与充电器反馈问题是否有任何关系?

请给我们一些建议。

我可以通过电子邮件提供充电器部分的原理图。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      由于您的输入之前的电压降、充电器看起来会进入和退出睡眠模式。 您可以参阅数据表的睡眠比较器部分以了解这些限制。 这是降压电池充电器的预期行为。 如果路径中的阻抗太大、则必须降低阻抗、减小输入电流或增加输入电压、以确保不会达到睡眠阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。 在您解决问题后、我们发现了问题... 非常感谢!