This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:轻负载

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023781/ucc28881-light-load

器件型号:UCC28881

您好、E2E、

当 DCM 上的轻负载运行时、开关频率不恒定。 电感器发出声音。

输入电压:DC350V - DC400V
输出电压:15V
输出电流:50mA (最大值)

L=3mH

它可以解决吗? 还是正常?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    UCC28881在开/关控制下工作,开关频率不是恒定的。 它可能进入可闻噪声范围。 下面是一个应用手册,它指导如何降低可闻噪声,希望它能为您提供帮助。

    UCC28880、UCC28881可闻噪声降低技术

    谢谢。