This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:在未连接电池的情况下测试 BQ24725A 充电

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036821/bq24725a-testing-bq24725a-charging-without-battery-attached

器件型号:BQ24725A

如果没有电池连接到 BQ24725A、如果我们启用充电、会损坏电路吗?  
如果我们在充电期间断开电池、会怎么样? 这会损坏电路吗?

我想 IC 内的电路保护功能将检测到这一点、而不会尝试充电、但我希望有人可以确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果在未连接电池的情况下启用充电、则不会造成损坏、充电器将对输出电容器进行充电/放电、因此您可以在输出端看到锯齿波形。 由于充电而断开蓄电池不会影响充电电路。 它将为输出电容器充电、不会造成损坏。